This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:I2C 缓冲器+阻抗从低电平变为高电平

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414555/tca9803-i2c-buffer-impedance-change-from-low-to-high

器件型号:TCA9803

工具与软件:

嗨、团队:

我想问一个有关 TCA9803的问题。

是否可以将该器件用作1.8V 的缓冲器、但也可以将输入阻抗从输入端的2.2k Ω 更改为输出端的100k Ω?
可表示为:

100k Ω 对于终端器件非常重要。

这是否可通过  TCA9803实现、或者您是否有实施此类解决方案的其他建议?

此致、

Rosario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 kΩ 对 μ I²C 真正没有意义。 什么是器件、其特殊要求是什么?

    (您不得在 TCA980x 的 B 侧使用上拉电阻器。 TCA980x 的 B 侧输出端有电流源、电流源具有非常高的输出阻抗、但我不确定这是否是您真正想要的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答!
    我理解您的意思、但是否有其他器件可以用于定义输出端的准确阻抗?
    同时、我将检查我们是否正好需要100k 或是否有任何高阻抗可以接受。 您能否也评论一下  TCA980x 系列输出的阻抗? 可能的阻抗是什么?

    此致、

    Rosario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803不保证任何特定阻抗、并设计为通过提供约3.3 mA 的电流来承受 I²C μ A 的电流。