This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:电流两端的正向电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412948/tvs1400-forward-voltage-across-current

器件型号:TVS1400

工具与软件:

您好!

我有一个与闭合链接线程相同的问题。 数据表 SLVSED3A 的图6 2018年3月指出"整个电流范围内的正向电压与温度间的关系"(唯一例外情况)

这里显示了一个电流、因此它不是"跨"电流、甚至没有说明测试电流电平。 您能提供建议吗? 我的情况与中要使用 TVS1400的情况相同

保护 TPS259472A 器件的续流情况。

此致、

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您需要多大的电流电平、它是否可针对直流或瞬态情况提供保护?

    在正向偏置配置中、该器件只能处理高达500mA 的直流电流。  

    如果是瞬态条件、则正向钳位电压将是 TPS259472A 能够看到的压降、数据表中列出了该压降:

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    所有有效的点(我已经读过),但你绕过了我的问题,这完全与图6有关。 测试电流电平未说明、只有一条线路、因此它根本没有"跨"电流。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    开发该产品时、我不在这个团队中、并且此器件的特性数据不可用、但在此 扫描期间、1 -10 mA 范围内可能存在电流限制。 如果该图上只有一条曲线、我也看不到它与电流的关系、这可能是一个拼写错误。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastion:

    好的、所以在 UNKNOWN 中使用的测试电流、还有一个拼写错误、即它未在整个电流范围内测量;仅显示一个图。
    如果您在下次更新数据表时选中此选项以供查看、避免其他工程师有相同的疑问和困惑、我们会不胜感激。

    此致、
    Shane