This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC:Z85C3010VEG

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416245/tidm-remote-controller-for-ac-z85c3010veg

器件型号:TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在寻找已停产 PN  Z85C3010VEG -串行通信控制器44针 PLCC 上的替代/替代 PN。

在这方面、您能帮我吗?

谢谢你- Pratibha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratibha、您好!

    我已经快速浏览了  Z85C3010VEG 的概述  

    如果您决定使用 MCU 来替代它、您可以检查 MSPM0L1306或 MSPM0G3507是否可以满足您的要求(MSP L 系列和 MSP G 系列的代表性产品)。 由于  Z85C3010VEG 规格丰富、所以 您最好在我们的网站上了解您非常关注的要点、并寻找合适的芯片。

    此致、

    Janz Bai