This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:TI935:I2C 搭接模式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413454/ds90ub935-q1-ti935-i2c-strap-mode

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  我们使用 TI954+ti935并置。 当 TI935 I2C_stap_mode (0x02)寄存器将值从0x53更改为0x52时、模块无法点亮。

  您能告诉我们如何解决这个问题吗?或者如何分析它吗??请向 我们提供一些建议  

  谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    I2C Strap 配置模式由 IDX 在启动时设置(请参阅下表)。 您可以在第6.5.1.1.1节 IDX 了解有关此方面的更多信息。

    您需要1.8V 或3.3V 的 I2C 电压是多少?

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    硬件为1.8V、但客户端使用3.3V 配置。 是否有任何寄存器配置可以解决此问题? 非常感谢!
    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    您可以使用寄存器0x02[0]来调节电压。

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、ö m

    抱歉、因为客户要求我们使用3.3V 配置进行检测、我们无法修改0x02[0]、但修改这个位置后发生照明故障的概率很高、所以我来向您寻求其他解决方案。

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    很抱歉、我不理解您的请求。 能否详细说明一下?  

    Glenn