This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:THVD9491-SEP

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416161/thvd9491-sep-thvd9491-sep

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

Shalom  

我 正在 查找  器件型号   THVD9491-SEP 的功率循环可靠性信息

此致  

拒绝 Hanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deny:

    我向我们的高级经理发送了电子邮件、看看我们是否有这种情况。 当我听到他的声音时,我会告诉你。 (如果我听不到回复、我将在星期三再给他一次 ping)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deny:

    我能够得到回复:

    "我们在该器件上没有进行电源温度循环、EP 也没有对 PTC 的要求。

    仅当功耗为1W 或功耗为40C 的 deltaTj 器件或设计为驱动电感负载的器件时、才需要根据 Auto Qual 的 PTC。"

    遗憾的是、我们没有任何有关此器件下电上电可靠性的数据。

    -鲍比