This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:PCIe 5.0的最大电缆长度

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417210/ds320pr810-maximum-cable-length-for-pcie-5-0

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS320PR1601

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有关于 PCIe5转接驱动器产品(例如 DS320PR810和 DS320PR1601 )的一些问题。 我们想知道 DS320PR810可以支持的最大电缆长度是多少(0.5m 或更长)? 您能帮助确认吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    不同的电缆具有不同的插入损耗和电磁特性、因此很难判断 DS320PR810能够支持的最长电缆长度。 重要的是运行仿真或使用特定电缆模型和长度进行实验、以评估可实现的信号质量裕度。 我从个人经验中唯一能给出的评论是,我们已经能够在测试条件下通过某些0.5米和1.0米的电缆实现第5代链路。

    此致!

    Evan Su