This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:10Gb 以太网链路随机错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416885/ds100kr401-10gb-ethernet-link-random-error

器件型号:DS100KR401
主题中讨论的其他器件: DS125BR401

工具与软件:

大家好、团队成员:


         我们在设计中使用 DS100KR401SQE/NOPB 通过背板连接从 FPGA 到 SFP+接口的10G 以太网链路(无需链路训练)。

我们通过将 MODE 引脚与1K 下拉电阻器连接至 GND、将转接驱动器设置为限制模式。 我们已通过1K 电阻器将 SD_TH 引脚上拉至 VDD。

在10G 链路验证测试中、我们观察到链路正在建立、但它会随机产生错误。 我们已尝试优化 DS100KR401的链路设置(VOD、EQ、DEM)、但仍然无法实现无错通道。

我们尝试通过替换信号路径中没有转接驱动器的其他 FPGA 卡来隔离转接驱动器。 在这种情况下、我们可以实现无错运行。

我们尝试通过在0x02寄存器中写入21值、将 INB 中的转接驱动器设置为 OUTA 环回模式。 有关环回操作、请参阅随附的图像。 在此模式下、我们也会得到随机错误。

我们尝试通过在0x02寄存器中写入11值、将 INA 中的转接驱动器设置为 OUTB 环回模式。 在此模式下、我们将获得无错误通道。


问题1:您能否就光纤链路中10GbE 接口的建议设置(无自动协商)提出建议?

问题2: 在转接驱动器环回运行期间应用(VOD、EQ、DEM)设置还是会忽略这些值?

问题3:在转接驱动器内部进行内部环回操作期间、如何处理 SI 参数?

提前感谢、
Shenbagavalli。