请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB934-Q1 工具与软件:
您好!
我想对特定应用使用 DS90UB933和 DS90UB934。
串行器不是直接连接到解串器。 我们在它们之间插入了一个收发器。
我们有:串行器(DS90UB933)-> CAPA ->收发器(TX).......... 收发器(RX)-> CAPA ->解串器(DS90UB934)
我无法通过解串器获得任何数据输出。 解串器不会同时显示 HS VS
我只得到一个 PCLk (在本例中为60MHz、因为它在串行器上)
1是否有禁止使用收发器的限制?
2/您是否对我可以进一步测试的内容有任何了解
提前感谢。
塞缪尔