This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:TDP1204IRNQ 未正常工作

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412261/tdp1204-tdp1204irnq-is-not-functioning-properly

器件型号:TDP1204

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

TDP1204IRNQ 是一款以前未使用过的新元件。 基于规格表的小型电路板参考设计无法正常工作。 请帮您分析一下设计的原理图以便找出问题所在、谢谢!

e2e.ti.com/.../_4757618868560F5C7F679F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试支持 HDMI1.4、2.0或2.1? 您现在看到的问题是什么?

    纵观原理图、  

    如何提供 VIO 电压?

    您不希望将 HV_DDC 连接到一个 HDMI 连接器、将 LV_DDC 连接到另一个 HDMI 连接器、而是希望将 DDC 从一个 HDMI 连接器传递到另一个连接器、并在 HV 侧实现 DDC 监控。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    我在验证均衡器板性能的同时测试信号质量的过程中发现了一个问题。 我通过增加 HDMI 电缆长度来降低 HDMI 信号质量、然后通过均衡器板优化 HDMI 信号质量、并将其发送到显示器进行显示。 我通过显示器的显示效果确定了均衡器板的性能:

    例如:

    ① PC + 1.5米 HDMI 电缆+显示器:显示器有信号并正常显示;

    ② PC + 1.5米 HDMI 电缆+均衡器板+ 1.5米 HDMI 电缆+显示器:显示器有信号并正常显示;

    ③ PC + 10m HDMI 电缆+显示器:显示器无信号;

    ④ PC + 10m HDMI 电缆+均衡器板+ 1.5m HDMI 电缆+显示器:显示器仍然没有信号;
    从上面的测试数据可以看出均衡器并未执行其预计的功能。 (EQ 仅从默认的8项设置调整为最高的15项设置、发生了相同的情况。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    10m HDMI 电缆的损耗曲线是多少? 您是否尝试过提高用于均衡器板 RX 的电缆长度? 您能在5m 或7m 的距离内工作吗?  

    您使用的数据速率是多少? 对于 HDMI2.1、您必须使用 CAT3电缆。