This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410-RSC-EVM:布局问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410-RSC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416220/ds320pr410-rsc-evm-layout-question

器件型号:DS320PR410-RSC-EVM

工具与软件:

您好!

请您提供  

  1. EVM 中使用了哪种类型的 PCB 材料?
  2. 您能否提供 EVM 布局配置文件以供参考?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可通过以下申请链接申请 DS320PR410-RSC-EVM 的设计材料: https://www.ti.com/drr/opn/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 

    DS320PR410-RSC-EVM 在高速层(顶部和底部)上使用 Megtron 6。 其他是 FR4。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是否可以知道  FR4材料? (例如 TU883)

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Altium 项目中显示了电路板堆叠和材料。 请在此文件中查找材料类型。 如果您在访问此信息时遇到任何问题、请告诉我。

    此致!
    David