This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:始终寻求连接

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415518/tusb422-always-looking-for-connection

器件型号:TUSB422

工具与软件:

我们制作了一个上面有 TUSB422的微型电路板。  我们为 VDD 和 VCONN 提供3.3V 电压。

我们的最终目标是能够读取电缆上的标记。

我们将电缆插头插入到电路板中、并尝试按照规范中的7.3.3、7.3.4、7.3.5中的步骤将芯片配置为 DFP、UFP、DRP、但无论尝试何种操作、我们都始终从 CC 状态寄存器 R1D[3:0]返回0。

我们尝试让电缆的另一端保持开路、插入 PC、插入充电器。  TUSB422始终寻找 R1D[5]= 1的连接。

使用同一根电缆、我们使用了 Amazon 的 Power-Z 电缆测试仪(电缆的一端打开)、我们能够读回 eMarker。  因此我们知道电缆应该良好。

我们是否遗漏了建立连接的任何步骤?

谢谢!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在没有连接的情况下、您能否探测连接到 TUSB422的 CC 引脚、并确保在这些线路上看到指示 DRP、DFP 和 UFP 活动的活动 I e 在上拉和下拉之间切换、是否一致的上拉或下拉?

    此外、您可以提供的任何原理图/方框图都将有所帮助。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB422-Eval-Board_5F00_6Aug2024.PDF

    谢谢 Ryan!  这是原理图

    如果我设置 R1A = 0x05、则 CC1/CC2上的电压为3.3V。

    如果我设置 R1A = 0x0A、则在 CC1/CC2上看到0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在连接到 eMarker 时、是否可以捕获电路板的协议跟踪;在连接到主机时、是否可以捕获电路板的协议跟踪? 连接到主机时、请确保 TUSB422处于 UFP 模式、否则将无法连接。 使用非 eMarker 电缆连接到主机时也很好。

    协议跟踪将帮助我们了解 TUSB422是否首先进行通信、如果没有、以及 CC 引脚是否是问题所在。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    阅读产品说明书后、我的理解是我们:

    1.检查 INT 寄存器
    2.清除 INT 寄存器
    3.设置角色寄存器
    4.检查 CC 状态寄存器。
    5. BMC 只能在 CC 状态寄存器[3:0]不为0时启动。

    我们现在卡在第4位。  插入电缆时、我们是否应该在寻找连接的过程中看到 CC 协议?

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们想要查看是否有任何可以检测 CC 引脚的情况、无论是通过 eMarker 电缆还是正常电缆。 如果有连接、则寄存器0x1D 的 B5应为低电平、表示存在潜在连接。 此外、b4应指示 TUSB422是显示为 UFP 还是 DFP。 如果 CC 线上有任何通信、我认为 LOOKING4CONNECTION 位应该为低电平。

    如果即使使用这些不同的方法、您在寄存器0x1D 上也看不到任何变化、那么我们可以看看是否 可以尝试缩小问题产生的范围。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    可能我们遇到了电缆问题。  我尝试了另一根电缆、然后按照7.3.3的说明将其设置为 DFP、并能看到 R1D[5]== 0。

    是否有有关如何读回 eMarker 供应商信息的文档?  我们正在尝试弄清楚如何使用 PD Phy。

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是否有有关如何读回 eMarker 供应商信息的文档?  我们正在尝试弄清楚如何使用 PD Phy。

    我不太确定这一点,我没有看到或听说过任何类似的东西。 我将在下周早些时候询问团队成员、并尝试向你们提供答案。

    对于您试过的其他电缆、是 eMarker 电缆还是其他有源电缆? 还是仅属于正常的无源电缆?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    另一根电缆也是发射者电缆。

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    好的、明白了。 是的、听起来可能是电缆问题。

    再次说明、如果我在下周早些时候收到有关阅读供应商信息的更多信息、我会告诉您。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要发出 发现身份命令以及如何通过 USB PD BMC 接收回复。  如何实现这一点的任何说明都很棒!  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [quote userid="468149" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415518/tusb422-always-looking-for-connection 通过使用同一根电缆、我们使用了 Amazon 的 Power-Z 电缆测试仪(电缆的一端打开)、我们能够读回 eMarker。  因此我们知道电缆应该良好。[/引述]

    此 Power-Z 电缆测试仪如何与 eMarker 电缆通信? 它们是否通过 CC 引脚进行通信并识别出该信息? 是否有可能弄清楚如何使用该工具供我们参考?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是 Power-Z:
    https://www.amazon.com/ChargerLAB-KM003C-Portable-Charging-Voltmeter/dp/B0BJ24PVNJ

    我们不确定它们是如何读取 eMarker 的、但我不得不假设它是通过 CC 线读取的。

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Ryan、

    我们在"发现身份"命令中找到了此示例。  一些问题:
    1. Look4Connection == 0后,看到 R2F == 0。  是这样吗?  我们是否需要将 R2F 设置为任何值?
    2.可以看到消息标头[15:8]已映射到 R2E。 您是否知道 TUSB422中消息标头[7:0]映射到的位置?
    3.您知道 VDM 标头[31:0]映射到了吗?
    4.是否有我们需要执行的步骤来发出此命令?

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们在发现身份命令中找到此示例。  一些问题:

    我不太熟悉这个命令、或者 CC 线通过 eMarker 电缆通信的方式、现在让我来看看是否能找到一些问题的答案。

    谢谢!

    Ryan