This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446EVM:USB3连接说明/ EVM 上的错误?

Guru**** 2862200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414231/tmuxhs4446evm-usb3-connection-clarification-error-on-evm

器件型号:TMUXHS4446EVM
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4446

工具与软件:

您好!

我正在研究基于该 EVM 的设计。 关于如何将 USB 3.0连接到主机 CPU 的各种文档不一致、因此我想澄清一下

1.此文档:"TMUXHS4446评估模块 SLAU882–2024年2月"显示了微型 USB B 连接器和 TMUXHS4446之间的 TX 和 RX 交叉。 连接器上的 TX+和 TX-连接也似乎存在错误。

 TMUXHS4446的数据表 (SLASF51–2024年2月)在 USB3主机侧从 TX 到 RX 没有交叉。  

上面的 EVM 是不是显示受电方而是主机侧的设计? 将  TMUXHS4446连接 到主机 CPU USB3.0端口时应使用哪种连接方案?

谢谢

Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Ciarán:

      对于 USB3、允许 针对 USB 规范进行极性交换。

      对于该 EVM、我们特意进行了 TX+/TX-交换  以避免过孔。

     此外、此 EVM 仅用于源应用。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    为了更好地布局-理解。

    TX 如何在 USB 上连接到 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ciarán

    连接到 Micro-B 连接器的 TX 的 SSRX 应该可以。

    SSRX 引脚直接连接到 CRX 引脚。 这意味着信号通过 C 连接器接收、通过 CRX 引脚、然后通过 SSRX 输出。 当 SSRX 连接到 SSTX 时、SSRX 引脚充当发送器、将 CRX 引脚接收到的信号传输到 micro-B 连接器的 SSTX 引脚。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您的解释是合理的、我认为是正确的、因为 EVM 必须工作! 我不清楚为什么数据表会显示其他内容、但我想我会忽略它!

    我现已连接 EVM 并测试 USB 端是否正常。 我无法通过 EVM 检测到显示器、但我尝试了不同的 DP 源、还尝试了5V 桶形连接器以及 USB 连接器供电。 我已检查跳线是否与用户指南中建议的跳线相匹配。 此领域是否存在任何已知问题或提示? 是否可能与未包含在 EVM 上的数据表中的 AUXP/N 上的"独立"电容器相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ciarán

    在这一领域是否存在任何已知问题或提示? 是否可能与未包含在 EVM 上的数据表中的 AUXP/N 上的"独立"电容器相关?[/QUOT]

    据我所知、将 此 EVM 与 DP 源端和 Type-C 监控器结合使用进行测试没有任何问题。 EVM 上没有电容、因为所示的这些电容应该已经由主机/源和设备/接收设备提供。 如果 TMUXHS4446与主机或器件位于同一电路板上、则提供的文档更适用。

    您是否能够监控 HPD 跳线 JMP9、看看它是否拉至高电平? 如果是、这意味着拉电流和灌电流可以相互看到、并且辅助线路上应该有一些活动。 您可以通过查看 Windows 上主机的显示设置并查看是否检测到连接的监视器、但未启用、来检查此情况。 如果您可以看到检测到显示器但没有视频、则 DP 通道可能存在问题、可能需要不同的电缆。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ciarán:

     除了上面提到的 Ryan 之外、您可以尝试使用较短的 DP 电缆吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian、Ryan、

    我今天再次尝试这与另一个设置在办公室,它第一次工作. 我不知道为什么以前不起作用、因为我尝试了2个不同的 DP 输入源、UCB-C 侧的监视器是同一型号。 电缆会有所不同、因此我会背对背、尝试理解这一点、并在需要时拔出示波器。 很高兴看到它现在都运行正常。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ciarán

    不用担心! 如有任何问题、请随时告知我们。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题、Ryan!

    我无法从文档中得知是否在 EVM 上对 SPI 闪存进行了编程? 如果我不必为更好地编程这一切而担心的话!

    谢谢

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ciarán

    是的、EVM 附带了预编程的 SPI。 应该不用担心。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    所以在这种情况下、我想问的是、在哪里可以找到相关文件来将这些文件复制到电路板上(假设我需要它)? 数据表中不清楚该文件在做什么。 此文档是否在任何地方提供?

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ciarán

    我认为该板上的 SPI 闪存用于板上的 PD 控制器、以确保其具有正确的固件。 我认为使用 TMUXHS4446不需要、但我可以仔细检查。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的设计还使用了 PD 控制器、因为我的理解是、需要通过它来使显示器正常工作

    Rgds、

    Ciarán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ciarán

    是的、您需要通过该固件使其正常工作。 如果您需要固件、请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将其发送过来。

    谢谢!

    Ryan