This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:如何在没有外部 I2C 的情况下配置 SN65DSI86 EVM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416223/sn65dsi86evm-how-to-configure-sn65dsi86-evm-without-external-i2c

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

工具与软件:

嗨、团队:

我找不到 SN65DSI86 EVM 的任何 GUI。 那么、如何配置 SN65DSI86 EVM? 我查看了指南并发现它可由外部 I2C 配置、但如果没有外部 I2C、客户可以使用什么来配置  SN65DSI86 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hale、

    您必须使用 I2C 来配置 DSI86。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复。 但是从下图来看、如果使用外部 I2C、我们需要插入一个...... '。 因此、 似乎还有其他方法来控制  DSI86。 只需再次确认、我们可以使用某些具有 USB 控制器等接口的 GUI 来配置 DSI86吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两种方法来控制 I2C。 两者都需要外部 I2C 主器件。

    您可以使用 Berger/ Samtec DSI 连接器或外部 I2C 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh、

    谢谢。 我们是否有可用于 配置  DSI86的 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们没有 GUI、但我们开发了 Excel 计算器、用于根据 eDP 面板规格确定所需的寄存器值。

    e2e.ti.com/.../1222.SN65DSI86_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.xlsm