This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:11英寸 ERP 电缆的 SN65DP141布局

Guru**** 2579535 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416222/sn65dp141-sn65dp141-placement-for-11-inch-erp-cable

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有关于11英寸 ERP 电缆的 SN65DP141布局指南?

如果可以、您能与我分享吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、

    什么是 ERP 电缆、您是否具有该电缆的样例损耗曲线? DP141能够在6GHz (12Gbps)时达到15dB 的均衡。 DP141应放置在   电缆的13dB 损耗点处、从而提供2dB 的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、

    什么是 ERP 电缆、您是否具有该电缆的样例损耗曲线?

    DP141能够在6GHz (12Gbps)时达到15dB 的均衡。 DP141应放置在电缆的13dB 损耗点处、从而提供2dB 的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我将与客户检查电缆并根据损耗建议放置。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、请告诉我它们提供了哪些信息。