This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:低电平

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415125/pca9306-low-level

器件型号:PCA9306

工具与软件:

您好!

我有一些问题。

1.请告诉我要识别低电平的输入信号电压范围。

2.另外请告诉我输出信号是低电平时的电压范围

3. 10 kΩ 的上拉电阻连接到 SDA 和 SCL。 SDA 作为低电平信号变为0V、但 SCL 变为约165mV。 这种操作是否正确? VREF 为3.3V。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有缓冲输入或输出;没有开关阈值。

    • 对于低于 VREF1的电压、该器件用作模拟开关。 输出电压等于输入电压与开关上的压降之和。 开关的行为类似于小电阻器、因此压降取决于流经开关的电流(取决于另一侧的上拉电阻器)。
    • 对于高于 VREF1的电压、开关为开路、输出电压由上拉电阻器决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的支持。

    如果您有输出电流和导通电阻的图、如果您能给我提供它们、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 RON 规格、没有别的什么可说。

    (Δ V I²C 不高于3 mA 的电流、因此 LSF 上的压降应该可以忽略不计。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    典型特性图可以在数据表的第6.10节中找到。  

    我们有几个图、分别表示导通电阻(Ron)与输入电压(VSDA1或 VSCL1)。  

    我们没有输出电流与导通电阻的关系图。  

    此致、

    Tyler