This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1123:处于 Hi-Z 状态时输出异常

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1123, TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414445/tiol1123-output-abnormal-when-in-hi-z-status

器件型号:TIOL1123
主题中讨论的其他器件: TIOL1113

工具与软件:

您好、  

  我们使用 TIOL1123作为输出、 输出模式为 NPN、

电路如下所示:

当 EN 为高电平时、CQ 正常、0V。 当 EN 为低电 平时、CQ 在开始时约为4V、然后在大约40ms 后变为0V。   

紫色是 EN、黄色是 CQ。

那么、为什么当 TIOL1123变为 Hi-Z 状态时输出异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在这期间也分享 TX 引脚的状态?

    除了 SMBJ33CA 二极管和示波器探头外、CQ 上是否有任何负载?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 引脚固定为高电平。 没有其他负载。 如果我添加一个100K 电阻器作为负载、 CQ 在开始时大约为2V、并且在大约40ms 后仍变为0V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIOL112x 器件包含可在配置为 P 开关或 N 开关模式时快速安全地实现退磁的内部电路、并且电感负载连接到 CQ。  由于该器件无法了解所连接的负载类型以及负载是否为电感性、因此该器件使用 TX 和 EN 引脚的状态来确定连接了电感性负载时可能需要何种钳位、如果存在电感性负载、则接合该钳位电路约40ms。  

    EN 从高电平到低电平的转换启动了该钳位电路、您会看到大约4V 的内部钳位电压。  数据表的"驱动电感负载"部分中提到了这些电路。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L+电压为24V、 从下图中可以看到:

    CH1为 CQ、CH2为 L+、CH3为 EN、CH4为 TX、 空载。

    您可以看到 L+固定为24V、TX 固定为3.3V

    对于 PNP 模式、您可以看到如下所示

    CQ 仍然有一个40ms 长的电压。

    但您说您无法 复制波形、那么我的问题是什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您注意到、该帖子已从此主题中删除、并且我错误地将器件型号误读为 TIOL1113、该器件没有与 TIOL1123相同的电感退磁钳位电路。  在我发布此帖子之后、我意识到您参考的是 TIOL1123、因此我删除了该帖子并发布了一个新帖子、该帖子解释了您看到的波形。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 它的接缝使  TIOL1113 更适合我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的产品的详细信息或要求、但如果您有任何其他问题、欢迎您提问。

    此致、

    Jonathan