This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:关于 DS250DF810的问题

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415449/ds250df810-question-about-ds250df810

器件型号:DS250DF810

工具与软件:

您好:

客户所用 DS250DF810芯片的应用如下:需要通过 EEPROM 将速度配置为10.3125Gbps;目前、根据 SNLA244指令、已配置若干版本的 BIN 文件、但没有一个版本实现功能;

您能否提供用于通过 EEPROM 将速度配置为10.3125Gbps 的 bin 文件模板? 是否有更详细的 bin 文件配置文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    本应用中 DS250DF810的 I2C 地址是什么?

    使用同一个 EEPROM 文件时、DS250DF810是否需要同时支持10.3125Gbps 和25.78125Gbps?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    DS250DF810的 I2C 地址为0x30、EEPROM 芯片容量大于256字节、型号:AT24C08D-SSHM-T

    请提供三个版本、其中提供支持10.3125Gbps 的 EEPROM 文件和一个版本;支持25.78125Gbps 并提供一个版本;同时支持10.3125Gbps 和25.78125Gbps、将提供一个新版本;

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请注意、客户可以使用我们的 SigCon Architect GUI 生成 EEPROM。  在验证过程中、他们可能需要尝试不同的 EEPROM 配置。

    请注意、这些 EEPROM 使用自适应模式1、并具有默认 TX 设置。

    e2e.ti.com/.../ds250df810_5F00_10G.hex

    e2e.ti.com/.../ds250df810_5F00_25G.hex

    e2e.ti.com/.../ds250df810_5F00_10G_5F00_25G.hex

    谢谢!

    Drew