This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS125DF1610:交叉点配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416784/faq-ds125df1610-crosspoint-configuration

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件: DS110DF1610

工具与软件:

DS125DF1610和 DS110DF1610是16通道重定时器、可实现4x4交叉点开关。

需要对2个寄存器进行配置以使用交叉点:通道寄存器0x96和0x9B。

  • 0x96[5]:此位的 值应始终为0。 通道应始终具有主控制功能。
  • 0x96[4:2]:所有这三个位在使用交叉点功能的通道上的值都应为1。 位4启用交叉点、位3:2启用本地和多驱动缓冲器。
  • 0x96[1:0]:这些位 定义高速数据的来源。 它们选择将哪个通道输入连接到 所选寄存器组的通道的输出。
  • 0x9B[1:0]:这些位定义 CTLE 应连接到的通道输出。 它们选择哪个通道输出将连接到所选寄存器组的通道的输入端。
  • 所有其他寄存器设置都是从输出通道的角度进行的。 例如、如果 Rx0A 连接到 Tx0B、则通道0B 寄存器对应于该信号路径的所有功能块。

这是一个交叉点配置的示例。

有何影响 寄存器0x96值 寄存器0x96注释 寄存器0x9B 值 寄存器0x9B 注释
a. 0x1F 将 RX D 连接到 TX A 0x01 将 RX A 连接到 TX B
B. 0x1C 将 RX A 连接到 TX B 0x02 将 RX B 连接到 TX C
C. 0x1D 将 RX B 连接到 TX C 0x03 将 RX C 连接到 TX D
D. 0x1E 将 RX C 连接到 TX D 0x00 将 RX D 连接到 TX A

DS125DF1610和 DS110DF1610 SigCon Architect GUI 配置文件在 Crosspoint Switch (交叉点交换)选项卡上有一个错误。 在此选项卡上进行的配置无法正确对寄存器0x9B 进行编程。 使用 GUI 配置交叉点时、请确认对低电平寄存器值进行了正确编程。