This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:启用10GBASE-KR |无法找到 LabVIEW 运行时引擎

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232EVM, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415534/tlk10232evm-enable-10gbase_kr-unable-to-locate-the-labview-run-time-engine

器件型号:TLK10232EVM
Thread 中讨论的其他器件: TLK10232

工具与软件:

目标:无论是否具有 GUI 配置、都要在 TLK10232EVM 上运行自动协商10GBASE-KR 模式

根据 TLK10232 EVM GUI 用户指南(TI.com)、"默认情况下、TLK10232器件和 GUI 配置为在自动协商10G-KR 模式下运行"。  

针对 GUI 采取的步骤:

希望获得有关如何解决上述步骤以启用 GUI 的反馈、或者需要有关如何配置 EVM 上的硬件开关以在 EVM 上电后启用 AN/LT 10GBASE-KR 的帮助。 我已为 EVM 通电、但没有任何来自 Tx 的 SFP (每个协议分析器)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 请允许我进行调查、并在明天向您提供一些反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是否可以尝试安装32位 LabView RTE 版本2010? 我看到这之前适用于使用 GUI 的其他用户。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LabVIEW Runtime Download 中的32位 LabView 2010版- NI 使我能够打开 TLK10232 EVM GUI。 下面出现初始错误输出、但似乎尚未引起问题。

    将需要确认可以正确连接到设备、然后报告 TT 已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我以前遇到过这个问题。 请确保您对文件 TLK10232.ini 具有以下权限

    此致!

    卢卡斯