This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:通过使用 DS80PCI800芯片处理 MIPI 信号来改进眼图

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402, SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414385/ds80pci800-improvement-of-eye-diagram-by-processing-mipi-signal-using-ds80pci800-chip

器件型号:DS80PCI800
Thread 中讨论的其他器件: DS80PCI402SN65DPHY440SS

工具与软件:

大家好、对于 DS80PCI800芯片、我有几个问题、请回答、谢谢!

1.我想问一下如何确定芯片 DS80PCI800是4通道、知道通道是同时的、包括 TX 和 RX 两组数据、看一下这个芯片的一些原理图设计发现输入和输出一般是 TX 或者 RX、这方面还有一些问题!

2.如果想要处理 MIPI 信号、如何判断应该设置为第1代、第2代还是第3代

3.芯片的电源模式是3.3V 和2.5V、选择这两种模式的参考标准是什么?

4.由于设计要求、可能需要通过电平转换芯片使用5V 电压来获得所需的电压、电平转换芯片规格和 PCB 布局要求?

译文:DeepL.com (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. DS80PCI800共有8个通道面向同一方向。 对于 TI 器件、一个通道是指一个方向上的差分对、而一个通道是指两个方向上的2个差分对。 一个4通道替代器件是 DS80PCI402。

    DS80PCI800并不是专门用于 MIPI 信号。 它的预期用例是 PCIe Gen1、Gen2和 Gen3。 您能否分享您使用的特定 MIPI 协议/代系?

    3.是的、DS80PCI800可以使用3.3V 或2.5V 供电。 数据表的"引脚配置和功能"部分说明了如何针对两种电源模式连接每个引脚。

    4.可以、您可以使用降压转换器从5V 输入获得3.3V 或2.5V 电源。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Lucas
    我们使用的产品是摄像头、使用的 MIPI 协议应该是摄像头串行接口-2 (CSI-2)。下图显示了需要处理的 MIPI 信号、我们的目标是改善使用此芯片的传感器板和主板之间的 MIPI 信号
    还有另外两个问题
    1. DS80PCI800输入分为 A 和 B。这两者有什么区别吗?
    2.如何处理没有使用的输入和输出引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 每个通道将以多大的数据速率运行?

    A 通道和 B 通道在功能上是相同的。 我相信它们是这样命名的、因为 DS80PCI800与 DS80PCI402非常相似、后者沿与 A 通道相反的方向定向 B 通道。

    可以使用 SMBus 寄存器设置断开未使用的通道。 输入/输出引脚可以保持悬空或连接到 GND。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您能否确认您使用的 CSI 通道数?

    我们的 SN65DPHY440SS 已更名为 CSI/ DSI 重定时器、适用于您的应用、但它仅支持4个数据通道和1个时钟。  

    这可能是一个更好的使用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但我相信此芯片不是很适合您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    每通道的数据传输速率为2.3Gbps。
    另一个问题是、保留引脚上的正常运行意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、DPHY440SS 每通道支持的最大数据速率为1.5Gbps、因此无法用于您的应用。 我正在咨询我团队中的一位 CSI-2专家、了解是否需要考虑其他任何因素来将 DS80PCI800与 CSI-2配合使用。 当我有更多反馈时、我会跟进。

    当此功能保留内部时、TI 会将引脚或设置标记为"保留"。 引脚23需要保持悬空、以便转接驱动器正常工作。 引脚21不应拉至 VDD、因为这不是有效的 RATE 设置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与我团队中的 CSI-2专家讨论您的用例后、我们得出结论:我们没有可以支持您的用例的转接驱动器。

    CSI-2基于 MIPI DPHY。 DPHY 兼具高速(400mVppd)信号和低速(1.2V 单端)信号。 我们的转接驱动器无法支持低速信令。 DPHY440是我们唯一一款可同时支持 HS 和 LS 的器件、但它不能支持每通道2.3Gbps 的数据速率。 因此、我们没有任何器件支持此用例。

    此致!

    卢卡斯