This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:浪涌电流仿真

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401, TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416485/tvs1400-simulation-of-in-rush-current

器件型号:TVS1401
Thread 中讨论的其他器件: TVS1400

工具与软件:

您好!

我有一个完全相同的问题。 我想在热插拔情况下在直流电源输入端使用 TVS1401。

我对如何管理此浪涌有一些想法、但需要在我的现有 LT Spice 仿真(包括非 TI 器件)中对其进行仿真。

可用于 TVS1401的模型经过加密、仅可用于 PSpice、甚至 Tina。

您能告诉我如何申请模型的未加密版本吗?

谢谢!

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!  

    您是否只需要 TVS1401或者您是否也需要 TVS1400? 请参阅此帖子、了解未加密 TVS1401模型(E2E 帖子)。

    此致!

    McKenzie