This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:原理图审阅

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415525/trsf3221e-schematic-review

器件型号:TRSF3221E
主题中讨论的其他器件:TMUX7234

工具与软件:

您好!

   我以前问过一个有关使用 TMUX7234切换 RS232信号线路的问题。  在做了更多的研究之后、我能够提出一个设计、如果可能的话、我希望得到一些反馈。

   参考下图和一个说明、其中有人表示、由于输出是 tri 声明的、因此它们可以连接在一起而不会相互伤害。  我创建了附加的原理图布局。  我遗漏了什么吗?  这种设计看起来能够正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从方框图中、我看到您将二极管连接到 Rx TTL 侧。 我可以看到、当 Rx 驱动为高电平时、二极管将传递电流、但当 Rx 驱动为低电平时、不会发生任何情况、因为您有一个通过二极管的外部上拉电阻、该节点没有泄漏到 GND 的路径。 我认为您要么需要一个下拉电阻器、要么需要切换二极管以面对 Rx 输出。 如果您翻转二极管、当您在 Rx 上驱动为低电平时、左侧的信号将进入二极管的 VFD、当您在 Rx 上驱动为高电平时、二极管停止导通、外部上拉电阻将使节点达到 Vcc。 理论上、如果其中一个器件被 SEL 禁用/关断、则二极管可能不需要在那里、但让它们可以防止任何类型的异常时序问题、即在另一个器件开启并主动驱动相反逻辑时、器件尚未完全禁用。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

       在我离开的时候、我开始思考这个设计、并意识到我上传了一个不正确的原理图。  更新后的原理图应与方框图相匹配(减去 D1、D2和 R1、因为收发器是 tri 状态输出)。  原始原理图将两个收发器的 EN 引脚连接到同一信号、从而完全失去了用途。   

       DIP 开关应翻转非门电路并与激活的收发器交替运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Billy、

    只是肯定的。 您是否有最新的方框图?

    我在第一次答复中也提到了这个问题。  

    我需要指出的另一点是、Clemens 在最初的帖子中指出、通过电缆连接时、一个驱动器在技术上可以看到两个接收器。 这可能会限制您可以操作的最大电缆距离/速度(禁用设备不会消除接收器负载)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

       我没有不同的方框图。  我希望此模型在使用 EN、FORCEON 和 FORCEOFF 时会断开未使用的接收器负载。

       如果我使用简单的开关、有哪些规格很重要?  我是否只需要担心 DCV >=30V 或者>=15V 工作?

       感谢您的耐心等待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    [报价 userid="608415" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415525/trsf3221e-schematic-review/5424656 #5424656"]我没有不同的方框图。  我希望在使用 EN、FORCEON 和 FORCEOFF 时该模型会断开未使用的接收器负载。[/QUOT]

    没有问题,我只是想你会更新它后,我的第一篇文章。 我在原理图中看不到二极管、因此我不确定方框图中的误差是否延伸到原理图中。  

    [报价 userid="608415" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415525/trsf3221e-schematic-review/5424656 #5424656"] 如果我要使用一个简单的交换机、哪些规格很重要?  我是否只需要担心 DCV >=30V 或者>=15V 工作?

    如果 在 RS232侧使用开关(我假设这是一个 FET 开关、而不是机械 DIP 开关)、您可能需要确保它能够处理 RS232可以看到的负电源轨摆幅。 接收器的规格通常为+/-25V、有时为+/-30V、但我们的驱动器的规格通常为+/-13V 左右。 因此、我会假设对于开关、您会想要选择+/-25V 的更宽范围以获得更强大的解决方案、但选择+/-15V 可能可行。 除此之外、除非有外部器件、否则可能要确保 ESD 额定值也等于或超过器件的额定值。  

    -鲍比