This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:上电排序要求- DP83867IRPAP

Guru**** 2943170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414719/dp83867ir-power-up-sequencing-requirement---dp83867irpap

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否确认我们是否需要遵循以下 DP83867IRPAP 以太网收发器的电源时序?

-> 2.5V -> 1.1V -> VDDIO (3.3V)?

注意:我使用双电源配置、VDDA1P8保持未连接状态。

是否可以同时提供1.1V 和3.3V 电压并随后提供2.5V 电压?

提前感谢!

此致、

Gopi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、戈皮!

    是的、这是可以的。 唯一的电源时序要求与 VDDA2P5和 VDDA1P8有关。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alvaro。

    "可以同时提供1.1V 和3.3V 电压、之后提供2.5V 电压吗?"

    要再次确认、您能否检查下面的块级方法并确认以上问题?

    谢谢!

    Gopi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、戈皮!

    是的、这看起来不错!

    此致、

    Alvaro