This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:适用于 FPD-Link 产品的任何测试标准

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417564/ds90ub929-q1-any-test-standard-for-fpd-link-product

器件型号:DS90UB929-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在设计时采用了 DS90UB929、似乎显示效果还不错!

不过、他们是在尝试执行 眼图模式测试、但是否不知道测试通过?

FPD-link 产品是否有任何用于 判断测试是否通过的测试标准值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户系统中使用的解串器是什么? 客户是仅尝试做串行器眼图还是在解串器侧做眼图? 我们建议在解串器上使用裕度分析程序(MAP)来确定链路质量。

    地图应用手册: 链接

    解串器还会提供客户在解串器上测量的 CMLOUT 对。 CMLOUT 的输出将仅从正向通道恢复。 例如、在928数据表中、我们给出了 CMLOUT 测量的典型眼高和宽度。

    此致!

    插孔