This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:较新的器件

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, PCA9515B, PCA9515A, TCA9800, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417524/pca9515a-newer-device

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515BTCA9800TCA9509、TCA9517

工具与软件:

您好!

您能告诉我针对 PCA9515ADR 的较新推荐器件吗?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站建议使用 PCA9515B、但在 SOIC 封装中不可用。

    PCA9515x 两侧都具有静态失调电压。 较新的 TCA9517 (A)或 TCA9509等器件仅在一侧具有失调电压、这通常是首选的(但它对已采用 PCA9515A 的现有电路没有影响)。 TCA9800/1/2/3使用电流源而非失调电压、这可实现更好的信号质量、但您不得在 B 侧使用上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 克莱门斯给出了一个很好的答案。  

    此致、

    Tyler