This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:Re 驱动器和多路复用器/多路信号分离器速度

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416915/ds560mb410-re-driver-and-mux-de-mux-speed

器件型号:DS560MB410
Thread 中讨论的其他器件: DS280MB810

工具与软件:

您好!

除了 DS560MB410的 Re 驱动器功能、它还可以用作多路复用器。

在我们的应用中、除了用作2类信号(NRZ 和 PAM4)之间的 MUX 驱动功能外、我们还需要使用该 Re 驱动器。

这两个信号都是12GHz、我们需要在数据通信期间更改交叉点。

对于上述情况、我们有两个问题:

  1. 使用一个或多个 MUXSEL IO 可以即时实现这一点吗、或者我们是否必须仅在更改通道寄存器时执行此交叉?
  2. 另外、各通道之间的转换速度是多少?  
    导通时间(SEL 至输出)和关断时间(SEL 至输出)。

以下方框图概念:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi gal、

    很高兴听到您对 DS560MB410感兴趣。

    关于您的用例、请注意、PAM4在交叉点的"交叉"配置模式下不受支持。  因此、我建议您考虑在扇出模式之间切换。  我相信这将在功能上实现您的目标、同时避免"交叉"模式情况。

    1. 使用一个或多个 MUXSEL IO 可以即时实现这一点吗、或者我们是否必须仅在更改通道寄存器时执行此交叉?
      是的、可以使用 MUXSEL 引脚来实现此目的。  请注意、下图显示了切换 MUXSEL 状态的影响。
    2. 另外、各通道之间的转换速度是多少?  
       导通时间(SEL 至输出)和关断时间(SEL 至输出)。
      对于具有类似架构的上一代器件(DS280MB810)、MUXSEL 状态变化与输出变化之间的时间大约为1.4us。  您的应用是否有目标时间?  如果是、我可以在 DS560MB410上检查它是否符合您的目标。
      https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837480/ds280mb810-switching-time-difference-of-pin-control-crosspoint-mode-with-different-reg_0x07-5-configuration

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您快速响应、我的问题也得到了澄清、

    此致、

    加仑