This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:原理图审阅

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417539/tcan1044v-schematic-review

器件型号:TCAN1044V

工具与软件:

团队成员、您好!

我们 在我们的项目中使用 TCAN1044VDDFR。 您能否查看随附的原理图?

请说明是否需要进行任何更改。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 0.1uF 去耦电容器是否足以满足 VCC 和 VIO 要求? 我们能否移除10uF 和1uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    一般而言、您只需要在芯片附近放置一个小型去耦电容器。 只需要在电路板上使用一次大型去耦电容器、通常位于电源上或电源进入电路板的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么我们可以移除1uF 和10uF 吗? 是否需要在 TXD 和 STB 引脚上添加外部上拉电阻器?

    还有一个问题。 如何确定差分对阻抗?