This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:ESD 等级查询

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414076/tcan1043a-q1-esd-rating-query

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

在 TCAN1043A-Q1的数据表中、表6.2和6.3的 ESD 等级不同。

两者之间的区别是什么?

在表6.3中、人体放电模式是否不适用?

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    这是两种不同类型的 ESD 测试。 SAE J2962-2基于北美汽车 EMC 标准、在这些标准中、器件在供电和未供电的情况下进行了测试。 HBM 测试装配过程中对器件的处理情况、因此可针对人体建模。 ESD 波形以及测试设置不同、但两个额定值仍然有效。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAE J2962-2的 RC 网络价值是多少?

    SAE J2962-2和 ISO10605在 ESD 测试方面有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO10605定义了多种不同的 RC 网络、J2962-2使用330pF/2k Ω RC 网络进行供电型 ESD 测试。

    此致、

    Eric Hackett