This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:具有2个数据位的 WUF 数据验证

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414516/tcan1146-q1-wuf-data-validation-with-2-data-bits

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队  

在 TCAN1146-Q1 WUF 数据验证过程中、实现了8个数据字节、并且 客户启用数据掩码。 客户希望仅当接收到的帧数据和配置的帧数据之间有2个数据位匹配时、TCAN1146-Q1才会被唤醒 。 TCAN1146-Q1是否可以支持此要求? 如果是、您能否详细展示如何配置 TCAN1146-Q1以实现该功能?

背景来自自动车载 CAN 网络管理。 只有 PNI 与 PNC 位都匹配、那么可以选择将 TCAN1146-Q1唤醒。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、BU 团队

    有哪些更新?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted、

    是的、TCAN1146-Q1也支持此功能。 对于数据验证、可以使用滤波器、以便只有选择的位匹配在数据阶段才有效。 此处有一份应用手册、其中介绍了选择性唤醒的配置、并提供了使用数据验证的示例。 请将其发送给客户以使其理解、如果他们仍有问题、请随时在此处发布。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    从共享应用手册中的5.2有效数据示例来看、TCAN1146-Q1似乎无法满足客户的需求。  

    客户希望的是、只有数据 C 匹配并被唤醒、而数据 A 和 B 不应被唤醒。  您是否会再次检查 TCAN 1146-Q1是否仅在 接收到的帧数据和配置的帧数据之间的两个数据位都匹配时才被唤醒 ?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    上述问题有哪些更新?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted、

    我的错误是正确的、要通过数据验证、在消息的数据阶段只需要匹配一个逻辑高位。  

    此致、

    Eric Hackett