This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:交换差分对、以及通过 USB-UP 端口进行编程

Guru**** 2925720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417077/tusb8041-swapping-differential-pairs-and-programming-via-usb-up-port

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

早上好。
在我的项目中、我使用了一个输入连接器(USB-UP)、该连接器需要为_N 交换每个差分对_P、为_P 交换_N 和_N (USB2.0和 TX/RX USB 超高速对)。

文档说这可以通过相应地设置寄存器来实现(通过 Windows 应用程序和 EEPROM)、但是如果交换了对(EEPROM 存储器将为空)、软件是否能够正确地看到 IC?

1.是否可以使用交换的 USB-UP 端口对来对 EEPROM 进行编程?
2.编程使用哪些配对? (仅限 USB 2.0?)
3.在将配置焊接到 PCB 之前、将配置上传到 EEPROM 的唯一解决方案是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej:

       对于 USB3、USB3规范允许 P/N 交换。

      对于 USB2、您可以通过 EEPROM 交换 P/N。

    Unknown 说:
    1. 是否可以使用交换的 USB 上端口对对对 EEPROM 进行编程?[/QUOT]

    对寄存器0b 是

    Unknown 说:
    2. 编程使用哪些对? (仅限 USB 2.0?)

    上游 USB2端口

    Unknown 说:
    3. 在将配置焊接到 PCB 之前将配置上传到 EEPROM 的唯一解决方案是吗?[/QUOT]

    最好 在将 EEPROM 焊接到 PCB 之前对其进行编程。

    好的

    Brian

    [/quote]