This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]适用于高速视频器件(1Gbps+)的建议共模扼流圈和 ESD 器件

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417365/faq-suggested-common-mode-chokes-and-esd-devices-for-highspeed-video-devices-1gbps

器件型号:TDP1204

工具与软件:

嗨、

CMC 选择:

请查看 Murata 提供的 CMC 路线图:

https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/emc/emifil/cmcc/cmcc_img015.ashx?la=en&cvid=20240408065129000000

对于任何高于12Gbps 的数据速率、请使用具有足够带宽的共模扼流圈、以免衰减数据信号。

ESD 选择:

我们推荐 PUSB3FR4 10Gbps 及更低的数据速率、

高于此数据速率时、请查看具有较低电容且钳位电压为3V 至4V 的 ESD。  

-Vishesh Pithadiya