This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811EVM 与 TMS570LC4357

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418519/dp83tc811evm-dp83tc811evm-with-tms570lc4357

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357DP83TC811

工具与软件:

尊敬的 David:

很抱歉这么晚才回复、我正在等待逻辑分析仪。

最后、我捕获了 PHY MDIO 和 MDC 数据、大约10MB。 您能告诉我如何与您分享吗?

同样在代码中、此语句始终为 false。  对于下面的寄存器中所示的新 PHY、MDIO_USERACCESS0_ACK 绝不会设置为 True。

if ((((HWREG (baseAddr + MDIO_USERACCESS0))& MDIO_USERACCESS0_ACK)=MDIO_USERACCESS0_ACK)

此致、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    我有几个要澄清的问题、以便能够理解您的问题:

    • 您 在标题中提及 TMS570LC4357、您是否使用此电路板上的 MDIO/MDC/GND 引脚连接到 DP83TC811EVM 上的 MDC/MDIO/GND 引脚?
    • 是否有多个以太网 PHY 连接到 MDC/MDIO 信号?
    • 两个电路板上的 MDIO 都被拉至多高的 VDDIO 电平?
    • DP83TC811 Phy 是否已安装? (通过反向主/从配置中的蓝色连接器将 DP83TC811EVM 连接到另一个链路伙伴后、您可以检查板上 LED0标签旁边的 LED 状态)?
    • DP83TC811是否在 CLKOUT 引脚上输出信号?

    此致、

    Melissa