This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:SN75LVPE4410的 PN 交换

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418343/sn75lvpe4410-pn-swap-for-sn75lvpe4410

器件型号:SN75LVPE4410

工具与软件:

您好、TI 专家

我有一个关于  SN75LVPE4410的问题。

我们在 TX 侧有一个关于 PN 极性交换的 CAD 请求、在 RX 侧没有交换。

由于 PCIe 规范支持 PN 极性交换、我们能否根据 CAD 请求进行设计?

提前感谢。

Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我们的 PCIe 转接驱动器与协议无关、这意味着它们不会测量或解释所发送的数据。 因此、在您的示例中、由于 RX0P 获得了一个 P 信号、TX0P 将发送一个 P 信号、而由于 RX0N 获得了一个 N 信号、TX0N 将发送一个 N 信号、这是通常的运行情况。

    在输出侧、您的示例将转接驱动器输出 P 信号发送到接收器上的 TX_RE_TX3N 信号、将转接驱动器输出 N 信号发送到接收器上的 TX_RE_TX3P 信号。 反转实际上是在转接驱动器之后发生的。 由于 PCIe 接收器能够感知协议、因此它应该能够在链路训练期间检测极性反转并进行补偿。

    基本上、只要接收器符合 PCIe 协议、您在此处展示的情况就应该没问题。 转接驱动器本身不关心输出的接线方式。

    此致!

    Evan Su