This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:L-Bus 和 Namur com。

Guru**** 2815535 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415365/tss721a-l-bus-and-namur-com

器件型号:TSS721A
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010044

工具与软件:

您好!

我目前正在研究需要将两者集成的系统设计  L 总线(KNX)   Namur  通信标准。 我正在寻找合适的集成电路(IC)、以支持这些标准或有关如何在同一系统内更好地实施两种标准的任何建议。

具体而言、我有以下问题:

  1. 德州仪器(TI)是否提供任何可以直接支持的 IC  L 总线(KNX)  有什么好处?
  2. 是否有任何 TI 支持解决方案  Namur  标准通信、特别是对于低功耗传感器应用?
  3. 如果没有单一 IC 解决方案支持这两个标准、您能否推荐能够有效处理这两种协议的 IC 或微控制器(MCU)组合?

如果您为本设计选择合适的元件、我将不胜感激。

提前感谢您的帮助。 我期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat、

    感谢您发送编修!

    Unknown 说:

    我建议查看 KNX 恒温器 TI 设计指南 TIDM-KNSTHERMSTAT (链接)和 "在 KNX 系统上使用 MSP "应用手册 、以了解有关 KNX 用例的信息。

    Unknown 说:
    是否有任何 TI 支持解决方案  Namur  标准通信、特别是对于低功耗传感器应用?

    为您推荐具有故障保护和诊断功能的 NAMUR PLC 数字输入参考设计 TIDA-010044 (链接)。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了示例、但不能说它们完全工作正常、因为我设计的系统以低功耗运行。