This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031B:适用于 C2000控制器接口扩展的推荐 LVDS 产品

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, THVD2429, DS90C031, SN75LVDS9637, THVD2450, THVD2452V, THVD1450, THVD1428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416119/ds90c031b-recommended-lvds-products-available-for-c2000-controller-interface-expansion

器件型号:DS90C031B
主题中讨论的其他器件:DS90C031SN75LVDS9637THVD2450THVD2452V、THVD1452、 THVD1450THVD1428、THVD2429

工具与软件:

尊敬的 TI

我查看了 sbaa607a.pdf 数据中有关将3.3~5V 数字信号转换为差分信号并将其连接到 C2000系列控制器的数据。 我不敢相信我这么晚才看到这个数据!

根据我的经验、我知道差动电路适用于以几百 MHz 至数百 GHz 运行的接口、用于视频信号、PCI、以太网和同步动态存储器。

根据 sbaa607a.pdf 的数据、我查找了可用于高频 PWM、数字输出和数字输入的 LVDS 器件。 如果 C2000的 GPIO 可驱动的最大频率为50~100MHz、并且在5V 或3.3V 下供电、我想询问以下方框中标记为蓝色的产品是否可使用。 由于我使用 C2000外部连接连接器的信号作为5V 的电压电平、因此我在5V 条件下进行了搜索。 我想问一下 TI 专家是否可以推荐任何其他产品。

条件:可直接连接至 C2000 (LVC~TTL 3.3V)、PWM (重要)/通信(SPI、CAN、SCI 等)/GPIO 信号扩展 C2000产品组、汽车级(所需条件)、1~4 μ A 通道数量、用于数字电路的电气规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否共享目标应用的方框图?  

    您能告诉我预期的输入和输出信号类型吗? 您需要的信令速率是多少?

    您是否更喜欢通道数和内核电源电压(5V、3.3V 或1.8V)?

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy

    我在使用 C2000设计控制器时使用了单端电压缓冲器。 我想补充一点解释一下、这是因为我开发电力电子电路、并且我使用400V 800V 高压电路、SiC、IGBT 等 我认为5V 是仅噪声电路中可使用的最小电压。 在3.3V 以下,很容易受到我主要处理的0~1200V 范围内的汽车/工业/电池噪音的影响。 5V 信号也会受到一定程度的影响、但根据经验、我认为5V 元件对于外部电气噪声来说相对耐用。

    就在几年前,我开发的系统主要是产品小于内部 A4区域。 然而、输出功率却在从7kW 增加到11kW、22kW、50kW 甚至高达200kW、因此不可避免地会使用较大的功率元件、因此控制器采用了模块化设计、即使是集成式控制器、控制器与功率半导体之间的距离也会显著增加。 现在、我们必须考虑 A3区域多达1~2 μ s 的时间、在这种情况下、C2000 PWM 信号的模式会变得相当长。 如果较短、则可以使用10cm、但如果较长、则最多可使用30~50cm。

    我一直认为 TI 的 LVDS 应用材料仅限于视频/射频/高速存储器等领域、我从未看过 LVDS 产品作为缓冲器的应用。
    如参考图像所示、我主要使用3.3V 至5V 的单向高速信号接口。 我希望收到适用于此类电路的 LVDS 元件的建议。 事实上、一些电路(如 JTAG 信号)已经通过使用隔离式数字接口或 RS422替换来设计、但即使获得绝缘特性、增加电缆长度的 RS422性能也非常有限、因此 C2000在 JVoltage 中无法在最大10MHz 下运行。 如果有适合汽车用途或通用信号(例如数字信号的通用信号、PWM、DI、DO、复位、 等)、我希望收到建议。

    此致、崔熙燮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    感谢您提供的所有详细信息。 如果您感兴趣、LVDS 具有差分特性、因此它可以消除噪声。  

    我筛选了我们的产品系列以及3.3V 至5V 的选项: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选型|德州仪器 TI.com 

    您可以通过所需的通道数和/或信令速率进一步缩小搜索范围。

    下面是一个 我认为将与您的应用相关的有用帖子 SN75LVDS9637:抗噪-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy

    哇、我刚才发现 RS485/422接口和 LVDS 是相当的接口。 我认为 RS485/422是一个仅用于通信的接口。

    但是、正如您在对话中提到的、如果 RS485/422可用于 PWM 的信号扩展、并且可以实现更高的噪声容限和更高的电流输出、我还有一个问题。

    如我的问题所述、我对一种将 PWM、SPI、DI 等高速接口扩展到 C2000微控制器的解决方案很感兴趣。 具体而言、PWM 是个问题、我需要查看100kHz 以下的条件1100k~200kHz 以上的条件2、以及200kHz~500kHz 以上的条件3。 遗憾的是、最近正在开发的电动汽车和环境能源设备使用的频率相当高。

    在逆变器领域、常用的 PFC 拓扑在10~20kHz 的低频下运行。 目前、这辆车的运行频率为65kHz 或更高、100~200kHz 也在开发中。

    在转换器领域、OBC 和 LDC 已经在使用100~500kHz、平均使用200~300kHz。

    这个系统控制的功率至少是11kW~22kW、如果是高容量充电器、我们开发的是50~100kW 模块、空间或面积相当大。 因此、控制器和每个电源器件之间的距离可以是几十厘米到米。

    我对能够传输高速信号的差分接口元件非常感兴趣。 我将审核 SN75LVDS9637、DS90C031/032等组件。 您是否可以推荐适用于 PWM 等信号传输且采用 RS485/422、5V 和高速传输规格的组件? 我将根据推荐产品进行回顾。

    此致、崔熙燮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    很高兴听到这篇文章是有帮助的。 我将邀请 RS485专家来评论适用于您的应用的 RS485解决方案。

    感谢您的讲解。  

    此致、  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    RS485基本上只是一个物理层标准。 通信协议可以是任何单向协议、因此您可以向任何 RS485器件输入 PWM 信号。  

    我们的现代 RS485器件基本上属于3个系列。 THVD14xx、THVD15xx、THVD24xx

    14xx 是我们的通用器件、通常是我们向客户推荐的器件。 (通常该系列可以同时支持3.3V 和5V、但请仔细检查数据表以确保正常)

    15xx 是一个更具成本优势的系列集、通常具有较低的 ESD 和更多受限的 Vcc 电平。 (通常仅 Vcc=5V)

    24xx 更加稳健、具有较高的故障保护能力和通常更高的 ESD/EFT/浪涌额定值。

    我们主要推荐基于客户的最大数据速率以及是否需要全双工或半双工的设备。  

    对于最快的数据速率半双工、您可以查看 THVD2450和全双工 THVD2452V (V 表示它具有独立的 Vio、支持低至1.65V 的电压)

    从 THVD14xx 系列来看、基本上您具有类似的选项、THVD1450为半双工、支持50Mbps (25MHz)、THVD1452是全双工版本。  

    如果您想要20Mbps (10MHz)、您可以查看 THVD1428或 THVD2429

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby

    我知道 RS485主要是物理层的电子元件、通常用作通信接口。 但是、我没有看到任何与在数字输入/输出电路中使用该器件具体相关的应用数据、例如 PWM 或 GPIO。 例如、大多数绝缘和非绝缘栅极驱动器元件也接受输入作为数字信号。 我还没有看到直接接收差分信号以扩展信号连接距离的电路示例。

    根据您的解释、我想要求 TI 为采用 RS485的栅极驱动器元件以及采用 RS485差分接口的栅极驱动器元件开发应用数据。

    此致、崔熙燮