This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:与 HD3SS3220多路复用器配合使用时、正确连接是什么?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418008/tusb8043a-what-are-the-correct-connections-when-using-with-hd3ss3220-mux

器件型号:TUSB8043A

工具与软件:

您能否确认 以下电路中的 TUSB8043A 和 HDSS3220之间的 SS TX 和 RX 是否正确连接。   集线器的高速部分似乎可以正常工作、但不能以超高速运行。

从多路复用器 EVM 原理图看、这似乎有点让我困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mux.pdfI当然希望顶部图像的分辨率高于我看到的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX1/TX2上的交流电容应为100nF。 原理图上的 TX/RX 连接正确。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此操作、您需要查找整个原理图。 这张图片的哪个 EVM?

    好的

    Brian