This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB1002A:如何利用线性转接驱动器通过 USB 接收器 JTOL 合规性测试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417995/faq-tusb1002a-how-to-pass-usb-receiver-jtol-compliance-with-a-linear-re-driver

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

尊敬的专家:

如何使用 TUSB1002A 通过 USB3 RX JTOL 合规性测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认证任何产品为官方 USB 产品所需的一项资格认证是通过接收器抖动容差测试、简称为 RX JTOL。 RX JTOL 测试 USB 端口通过端口接收、环回数据并将数据传回测试仪的能力。 在使用 USB3线性转接驱动器开始 RX JTOL 测试之前、建议首先确定发送器合规性通过设置。 这将为发送路径 EQ 设置提供一个良好的起点。

    下图显示了使用 TUSB1002A USB3转接驱动器的 RX JTOL 测试的简化设置:

    误码率测试仪(BERT)将首先通过 RX 路径向 USB 主机发送信号。 此信号使主机进入环回模式。 环回模式使得 USB 主机采用它在 RX 路径上接收到的任何信号并将同样的信号传送到 TX 路径上。 当主机成功处于环回模式时、信号路径将反映下图:

    为了通过 RX JTOL 测试、在 USB3转接驱动器上配置正确的 EQ 设置非常重要。 TUSB1002A 等双通道转接驱动器的 TX 和 RX 路径具有单独的 EQ 值。 在我们的示例图中、CH1_EQ 控制 TX 路径、而 CH2_EQ 控制 RX 路径。

    第一步是为 TX 路径找到良好的 EQ 设置。 为此、建议首先在端口上运行 USB 发送器兼容性。 找到通过 EQ 设置后、在执行 RX JTOL 测试时、应将相同的设置用于 TX 路径。 现在、有必要找到正确的 RX 路径 EQ 设置:

    请注意、线性转接驱动器只能对转接驱动器的接收器侧进行补偿。 实际上、这意味着 TUSB1002A 只会补偿接收路径上 USB 连接器和 TUSB1002A 之间的插入损耗。 RX 路径的其余部分需要由 USB 主机进行补偿。 可能需要对 USB 主机 EQ 进行调优以获得最佳设置并通过 RX JTOL:z

    通常、如果 TUSB1002A 靠近 USB 连接器、这将导致 CH2_EQ 值较低。 在设计 USB3系统时、确保 USB 主机能够补偿 TUSB1002A 和 USB 主机之间的损耗至关重要。

    BERT 能够在其输入上接收干净的信号后、就已找到正确的 CH2_EQ 设置。 如果无论在 TUSB1002A 上设置了什么 EQ、BERT 都无法通过 RX JTOL、则可能需要更改 USB 主机上的 EQ 值。