This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:电压

Guru**** 2920060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417578/tpd4e02b04-voltage

器件型号:TPD4E02B04
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

Dears、

TI 的 ESD 产品 TPD4E02B04是在 ESD 的两端使用接触静电时的实际嵌入式电压波形图。 问题是、为什么 ESD 两端的嵌入电压从正160V 变为负70V? ESD 两端在 t1到 t3时刻的插入电压下降的原因是、在 ESD 将静电释放到 GND 后、插入电压会下降。

请帮助检查一下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  

    我可能会误解您的问题、因此如果我错了、请更正我。 对于 TPD4E02B04、我们拥有+8kV ESD 波形和-8kV ESD 波形。 这里显示了器件具有正 ESD 冲击和负 ESD 冲击的响应。  

    我们还包括插入损耗图。 通常、TPD4E02B04等低电容器件能够支持更高的数据速率。 TPD4E02B04能够支持高达20Gbps 的数据速度。

    此致!

    McKenzie