This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:确认链路建立/断开实时状态和链路断开历史记录

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418894/dp83tc814r-q1-confirm-link-up-down-live-status-and-link-down-history

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我们的客户希望通过 SMI 确认以下两个 PHY 状态。

  1. 链路建立/断开的实时状态
  2. 链路断开的历史记录(PHY 是否由于上电或复位或初始化等而出现链路断开情况...)

这是因为我们知道链路建立/断开状态可以通过 INT 和 LED0/1确认、但我们想确认是否只能通过轮询 SMI 监测链路建立/断开状态。  

那么、您可以回答以下问题吗?

①LinkUp ë/Dwnstatus(LIVE)
是 BMSR 寄存器(地址= 1h)位2显示的实时链路上电/下电状态

②Which 下面的寄存器显示了链路断开的历史记录?
MISR1寄存器(地址= 12h) bit13+Bit5?
MISR3寄存器(地址= 18h) bit14+bit6?
TC1_CFG_RW 寄存器(地址= 560h)位7?
TC1_LINK_FAIL_LOSS 寄存器(地址= 561h)?

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    [quote userid="315483" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418894/dp83tc814r-q1-confirm-link-up-down-live-status-and-link-down-history ①LinkUp(/Dwnstatus)live
    BMSR 寄存器(地址= 1h)位2[/报价]是否显示实时链路上电/下电状态

    是、0x1[2]  

    [quote userid="315483" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418894/dp83tc814r-q1-confirm-link-up-down-live-status-and-link-down-history ②Which 下面的寄存器显示了链接断开的历史记录?
    MISR1寄存器(地址= 12h) bit13+Bit5?
    MISR3寄存器(地址= 18h) bit14+bit6?
    TC1_CFG_RW 寄存器(地址= 560h)位7?
    TC1_LINK_FAIL_LOSS 寄存器(地址= 561h)?[/QUOT]

    0x561[15:10]表示自上次下电上电以来的链路损耗次数。

    此致、

    Melissa