This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:UB953/953A/935区别

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953A-Q1EVM, DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418792/ds90ub935-q1-ub953-953a-935-difference

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM、DS90UB953A-Q1EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的合作伙伴想评估 UB935。 没有 UB935EVM。 所以、他们希望将953/a 替换为935。

他们想知道差异。  下表是正确的? 有没有遗漏的东西?

#

UB935.

UB953

UB953A

1.

MIPI 组合数据速率

2.528Gbps

3.328Gbps

(832Mbps/通道 x4通道)

3.328Gbps

(832Mbps/通道 x4通道)

2.

TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG (0x4B)

TEMP_RAMP_STATIC_CFG (0x4C)
μ※间接访问寄存器

〇 μ A

〇 μ A

×μ A

3.

工作温度范围(度)

-40至105

-40至105

-40至125

4.

价格

5.

测量

×μ A

DS90UB953-Q1EVM

DS90UB953A-Q1EVM

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    953 EVM 同时支持953和935开发。 您只需要将953切换到935设备。  

    对于#2、所有器件都具有相同的约束。

    我还从表中删除了定价。 请与营销部门联系、以获取有关这方面的进一步帮助。  

    Glenn