This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:芯片应用问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419067/p82b715-chip-application-problem

器件型号:P82B715

工具与软件:

I2C CLK 的波形有问题

如果移除芯片的5V 电源、则不能下拉下降沿。I2C 上拉1.8V

当存在正常的5V 时、1.8V I2C 上拉电阻可正常工作。

如果芯片上的5V 电源被移除、则下降沿不能被拉低。 当芯片断电5V 电源后、还有电压反流、上电后1.8V 的 I2C 变为2.2V、应该是1.8V。

有两个问题需要澄清:
1.为什么芯片内部上拉到2.2V、5V 电源断开、只有上拉电阻有电、对芯片有影响?
2.为什么通讯时电压在2V 的时候会下降到1.8V?
请帮助我回答上述问题、说明它们是如何产生的以及如何解决这些问题。

它的工作原理这样的

有问题的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [报价用户 id="444217" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419067/p82b715-chip-application-problem "]

    如果移除芯片的5V 电源、则不能下拉下降沿。I2C 上拉1.8V

    [报价]

    在没有 显示原理图的情况下、我认为移除5V 意味着 Vcc 悬空或位于 GND (请注意、悬空意味着未知)? 如果是、I2C 使用上拉电阻器将其上拉至1.8V。 移除 Vcc 后、器件无法正常工作。 因此、器件不会将 I2C 驱动为低电平。

    1.如果 Vcc 断开且不驱动 I2C、芯片很可能断开连接。 连接的上拉电阻器使线路保持高电平、使用的电源出现波动。 如果 Vcc 断开连接、器件不应运行、因为 Vcc 的建议最小值为4.5V

    2.电压与电源电压电流吸入/输出能力类似、但使用上拉电阻值。

    无法确定为什么断开 Vcc、因为解决方案是使用具有建议电压范围的器件、谢谢。

    此致、

    Michael