This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:TCA9416DDFR

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418845/tca9416-tca9416ddfr

器件型号:TCA9416

工具与软件:

尊敬的:

关于 TCA9416DDFR、  

当 安装 TCA9416DDFR 2个时、3.3V LDO 输出显示了4.2V 的输出误差、但当移除芯片后、输出3.3V 会正确显示。  

请参考下图。  

您对此需要帮助吗? 请告知我技术支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelley:

    我认为显示的原理图不是完整的原理图、因此 LDO 电源可使用外部电阻器。

    请注意、此类问题在无法灌入电流的 LDO 中很常见。  
    谢谢、您可以使用不同的电源、移除上拉电阻器来进一步验证(如果没有上拉电阻器且问题仍然存在、则在 LDO 上使用大约100K 欧姆的下拉电阻器进行验证)。  

    此致、

    Michael。