This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH948-Q1

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1, DS90UH948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416426/ds90uh948-q1-ds90uh948-q1

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UH949A-Q1ALP

工具与软件:

您好!

我们使用 DS90UH948-Q1和 DS90UH949A-Q1开发串行器/解串器电路。 在反串行化端、我们使用 ECX335SN 显示屏。  

电路似乎在某种程度上工作。 我们可以读取 SERDES IC 的寄存器、这些 IC 会显示锁定信号、且数据正在流动。 出于某种原因、我们在显示器上看不到图像。 能否就如何进行提供一些反馈? 我们正在考虑生成测试模式并对此进行检查?

您是否具备 ECX335SN OLED 显示屏的相关经验以及是否可以提供一些建议?

此致、

Boštjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boštjan

    [报价 userid="624123" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416426/ds90uh948-q1-ds90uh948-q1 "]我们正在使用 DS90UH948-Q1和 DS90UH949A-Q1[/报价]开发串行器/解串器电路

    此设置的配置是什么?

    • 单链路或双链路
    • PCLK
    • 948上的单路或双路 OLDI 输出
    • STP 或同轴电缆

    [quote userid="624123" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416426/ds90uh948-q1-ds90uh948-q1由于某种原因、我们在显示屏上看不到图像。

    如果您有锁、但显示器上没有图像、出现这种情况的原因有几个。 可能未启用948 OLDI 输出。 检查948寄存器0x2、并根据表7-1确认该寄存器。

    另一个原因是来自视频源的计时不正确。 通过生成测试图形、可以快速查看显示器是否可以使用用户编程的时序接收基本图形。 如果948和949的测试模式显示、则视频源的计时不正确

    我没有 ECX335SN 显示的相关经验。 具有 OLDI 输入的显示器往往具有相同的行为。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复。

    我的配置如下:

    -双链路

    -我们使用的是50MHz 时钟源

    -解串器上的输出是双 OLDI

    - STP 连接

    我检查了寄存器0x2的值、读取后这些位为0x0。 因此、我手动将位[7:4]设置为1、且输出没有变化、即没有图像。 我确实检查了 PDB 为高电平、寄存器0x2中的输出使能和 SLEEP 设置为1、LOCK 引脚为高电平。

    我会尝试使用图形发生器在显示屏上获取图像。

    对于 OLED 上未显示的图像、您是否看到我们可以执行的任何其他检查?

    此致、

    Boštjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boštjan

    感谢您确认设置。 是否可以发送 UH949和 UH948的主页寄存器? 我想检查 UH949是否正确接收了视频。  

    请告诉我使用信号发生器是否成功。 您使用的是949还是948图形发生器?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我不确定哪个是主页寄存器、因此我向您发送我认为您感兴趣的寄存器:

    U948
    REG |值
    - 0x02 | 0b11110000
    - 0x24 | 0b00001000
    - 0x1C | 0b00111011.
    - 0x28 | 0b00010001
    - 0x29 | 0b00000000
    - 0x49 | 0b00000001
    - 0x4B | 0b00001000
    - 0x64 | 0b00010000
    - 0x65 | 0b00000000
    - 0x37 | 0b10001001.

    U949
    REG |值
    - 0x03 | 0b11010010.
    - 0x04 | 0b10000000
    - 0x05 | 0b00000000
    - 0x0C | 0b00000111.
    - 0x12 | 0b00000000
    - 0x13 | 0b10001000
    - 0x1A | 0b00000001
    - 0x1E | 0b00000001
    - 0x26 | 0b00000000
    - 0x5A | 0b11001101
    - 0x5B | 0b00100000
    - 0x5F | 0b10010000
    - 0x14 | 0b00000000

    如果您想发送有关寄存器的任何其他数据、请告诉我。

    查看寄存器值和位、我认为 HDMI 输入有效、FPD 链路工作正常。 我会要求您自行检查是否正确。 我需要知道问题的根源、因为我们可能使用 OLED 出了问题。 我们非常感谢您提供任何反馈。

    我已尝试在948上使用图形发生器、但无法在显示器上显示图形。 因此我会更多地关注显示屏、以便了解可能出现的任何问题。 如果您有任何建议、请告诉我。

    感谢您的支持。

    此致、

    Boštjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boštjan

    感谢您提供寄存器转储。 我有一些评论

    • 根据949寄存器0x5F、传入的 HDMI 频率为144MHz。 您使用的 HDMI 源是什么、并且您是否在949上对 EDID 进行编程?
    • 您的显示时序是多少? 与949 PATGEN 相比、948 PATGEN 的频率支持受限。 我建议使用949 PATGEN、因为它可以支持更高的分辨率和帧速率

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我使用笔记本电脑的输出作为 HDMI 源。

    我将尝试为 OLED 设置时序。 我现在使用949来生成图形。 我设置图形发生器时钟的 M 和 N 值。 我通过使用 PGIA 和 PGID 寄存器来实现这一点。 设置这些常数后、我使用0b00000100配置0x65寄存器、使用0b00110001配置0x64寄存器。 我目前无法在 OLED 上获取任何图像。

    否则、我们会将我们自己的 EDID 用于 OLED。 我把这个写在949公羊身上。 连接到笔记本电脑后、可以从 IC 正确读取此 EDID。

    此致、

    Boštjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boštjan

    我正在尝试设置 OLED 的时序。 我现在使用949来生成图形。 我设置图形发生器时钟的 M 和 N 值。 我通过使用 PGIA 和 PGID 寄存器执行此操作。

    能否介绍一下如何为949 PATGEN 编程内部时序参数? 是使用949 ALP 上的 PATGEN 选项卡还是通过 I2C 手动对寄存器进行编程?

    OLED 显示屏的显示时序是多少? 如果您发送正在使用的脚本、并且显示计时是常见的计时、我可以自行运行、以确保不会遗漏任何内容。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我已经设法使电路正常工作、现在显示屏上有图像。  

    问题出在电路的 OLED 部分、修复后一切正常。 串行器和解串器 IC 似乎从一开始就正常工作。

    感谢您的支持和此致、

    Boštjan μ A