This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:将3.3V MCU GPIO 上拉至5V 的最佳可靠方法

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418758/sn65hvd3082e-best-and-reliable-method-to-pull-up-3-3v-mcu-gpio-to-5v

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

工具与软件:

附加图像是我的 RS485收发器、可以在5V 电压下工作。 但是、由于此参考设计、我无法将 MCU 引脚上拉至5V、因为我使用的是 STM32 MCU、并且这些引脚的额定电压为3.3V。 如何在不影响 收发器性能的情况下将引脚上拉至5V。 我无法使用电平转换器的原因是我希望能够灵活地使用 SN65HVD1781DR IC (以及3.3V 收发器)。 让我用一个二极管或分压器来解决这个问题的简单设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入(D、DE、/RE)可接受3.3V 信号。

    要将 R 信号转换为3.3V、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器(例如 SN74LVC1G34)、此输入由 MCU 电源供电。