This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:关于 DS320PR810 (转接驱动器评估板)的设计文档

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411395/ds320pr810rscevm-regarding-design-documents-for-the-ds320pr810-redriver-evaluation-board

器件型号:DS320PR810RSCEVM
Thread 中讨论的其他器件:DS320PR810

工具与软件:

我想为我提供一整套设计文档、包括电路 CAD 数据(OrCAD?) 和 DS320PR810 (Re 驱动器评估板)的电路板 CAD 数据(Altium)。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用以下链接请求访问支持该器件的文档: https://www.ti.com/drr/opn/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 

    此外、请注意、此链接位于器件的 TI.com 产品页面上的"请求更多信息"下: https://www.ti.com/product/DS320PR810 

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我已经阅读了文档。
    关于电路 CAD 数据、您是否有 OrCAD 数据?
    我希望您向我提供 OrCAD 数据。

    此致、

    Nozaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nozaki:

    此开发板不存在 OrCAD 文件。 但是、有一个可用的 Altium 项目。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。

    谢谢你。