This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:关于 DS160PT801 (重定时器评估板)的设计文档

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411392/ds160pt801x16evm-about-the-design-document-of-ds160pt801-retimer-evaluation-board

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

工具与软件:

我想向您提供一整套设计文档、其中包括电路图数据(OrCAD?) 和电路板 CAD 数据(Altium?) 适用于 DS160PT801 (Re 计时器评估板)。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用以下链接申请访问此安全文件夹: https://www.ti.com/drr/opn/DS160PT801-DESIGN 

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我已经阅读了文档。
    关于电路 CAD 数据、您是否有 OrCAD 数据?
    我希望您向我提供 OrCAD 数据。

    此致、

    Nozaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nozaki:

    此开发板不存在 OrCAD 文件。 有一个 Altium 项目可供您参考。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。

    谢谢你。