This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:AM62A7的外部唤醒器件

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416863/tcan1043a-q1-external-wake-up-device-for-am62a7

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

我们选择了 TCAN1043A-Q1、它不支持 CAN 唤醒的 SPI 通信。 此器件型号是否允许与 CAN FD 通信? 此外、如果某些元件确实提供 SPI 通信、该器件在这种情况下会起什么作用? 您能否推荐一个可在处理器处于深度睡眠模式时与 AM62A7 SoC 一起工作的外部唤醒器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    TCAN1043A-Q1确实支持 CAN FD 通信、它只是一个没有集成寄存器的 CAN 收发器。 支持 SPI 的收发器(例如 TCAN1145)具有更高级的功能、如局部联网和看门狗、但是如果不需要这些功能、TCAN1043A-Q1是一个更具成本友好型的选择。 它还可以通过识别 CAN 总线上的特定信号模式来支持外部(或远程)唤醒。 您可以在数据表的"通过唤醒模式的远程唤醒请求"部分中找到详细说明。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我们计划连接具有 CANFD 的 AM62A7 MCU、它是否需要在 CAN 收发器上进行单独的 SPI 通信、或者如果没有 SPI 功能 、则足以与车辆 CAN 进行通信。 请指定在我们的配置中没有 SPI 无法实现的其他特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    从上面的方框图中可以看出、我不需要 SPI 接口。 TCAN1043A-Q1就足够了。 用于控制降压的 EN 信号可由 INH 引脚提供、VCC 为5V、VIO 为3.3V、还支持 CAN FD。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的宝贵见解细节