This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:差分信号线路特性阻抗

Guru**** 2964390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418214/sn65hvd70-differential-signal-line-characteristic-impedance

器件型号:SN65HVD70

工具与软件:

团队成员、您好!  

我们将 在应用中使用 SN65HVD70D。 您能否提供 RS422差分信号线路的特性阻抗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件设计用于54 Ω 和100 Ω 之间的负载。这允许信号线路具有以下特征差分阻抗:100 Ω(通常用于具有一个端接电阻的单向 RS -422)或120 Ω(通常用于具有两个端接电阻的半双工 RS -485)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在使用 RS422接口时、该器件是否能够在120欧姆特性阻抗下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我对这篇文章有点晚了,但克莱门斯在这里是正确的。 由于此器件同时符合 RS 至485 (54 Ω)和 RS 至422 (100 Ω)标准、因此它可以支持这两个特性阻抗。 只需确保正确添加端接电阻器即可。 本文可以帮助您: www.ti.com/.../SSZTB23

    -Ethan