This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB-A 端口将不会进入合规模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413398/tusb8042a-usb-a-ports-will-not-enter-compliance-mode

器件型号:TUSB8042A

工具与软件:

您好!

我公司正在开发一种具有 USB-A 端口的器件、作为测试的一部分、我们需要这些端口进入 TX 合规性模式。  这篇文章 表明、要使端口进入合规性模式、必须在 USB 系统中发出更改端口链路状态的命令。 我已经使用 libusb 实现了该命令、但端口从不改变为符合模式。

有人知道命令为什么不起作用吗? 是否有其他方法可以使端口进入 TX 合规性模式?

感谢你的帮助。

-sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam:

     这是用于在 Linux 中进入合规性模式的链接。

    https://microchip.my.site.com/s/article/Entering-USB3-1-TX-Compliance-Mode-with-a-Linux-Host

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我已经尝试过的、但它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam:

     您是否设置了正确的值和端口号? 许多客户以前都取得了成功。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信我使用的值是正确的并且符合 USB 标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您正在 使用哪个版本的 Linux 内核? 不支持设置功能命令?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在致力于4.19.81-perf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保遵循该说明。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将确保测试人员不会提前连接装置、并报告情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待更新。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、由于设备问题、我必须等到星期二才能获得结果。 我将在收到测试团队的消息后立即更新此票证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告知我们。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试团队使用的测试装置似乎一直都插好了。 当他们修复该问题时、它会毫无问题地进入合规性模式。 我们看到进入 CP0时出现了故障、但主要问题似乎已经解决。 非常感谢您的帮助!