This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:上电方框图澄清

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418587/dp83561-sp-power-on-diagram-clarification

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

大家好、在 DP83561-SP 数据表的图6-1中、您知道上电时序、T1是相对于 VDD 轨出现还是相对于时钟边沿?

我们不确定 T1的参数说明是否为最后一个电源轨斜升至 RESET_N、但在图中、它似乎是位于时钟边沿。

这是否假设电源轨斜升并提供稳定时钟、然后在第一个稳定时钟边沿后200ms?

 

其次、自举锁定的 T3时间仅指定为标称值200ms。 在尝试使用这两个引脚之前、我们是否应该等待最长的时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tijana:

    我认为数据表可能令人困惑。 我们指的是 T3的平均时间是双引脚使能上电后我们需要等待的最短时间。 上电后无需最长等待时间。

    ——

    此致、

    Hillman Lin